结果:找到"52832 低功耗 蓝牙",相关内容695条
- HS6621CG低功耗调试开发资料
- HS6621CG低功耗调试低功耗蓝牙产品HS6621,实际调试结果在5-7个uA左右低功耗外设控制标志位昂瑞微.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低功耗蓝牙 BLE 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-12-27 14:57:00
- PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
- 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙SOC,低功耗蓝牙,蓝牙5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
- 蓝牙Beacon方案NRF52832-CIAA设计应用
- 之前的文章,小编也有说过蓝牙芯片,其实从蓝牙技术1994年提出到应用,已经完全深入到人们的日常生活中了。而且蓝牙技术也一直在不断地更新迭代。蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范,它是基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接。蓝牙使今天的一些便携移动设备和计算机设备能够不需要电缆就能连接到互联网,并且可以无线接入互联网。目前蓝牙芯片的主流进口品牌ti跟NORDIC一直是站在蓝牙技术应用的风口角逐。今天小编就蓝牙beacon方案NRF52832-CIAA设计应用给大家说道说道。nRF52832-CIAA是一款功能强大,高度灵活的超低功耗多协...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 Beacon NRF52832 低功耗 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-26 10:20:00
- nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
- 蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远100米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙5.0不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。传输距离更快、距离更远蓝牙5.0和前一代蓝牙4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是300米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 NORDIC NRF 低功耗 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-08-05 17:24:00
- 超低功耗蓝牙5.0—NRF52832-QFAA
- ●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●支持并行多协议●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●400nA@3VOFF关闭模式...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗蓝牙5.0 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:10:00
- NORDIC北欧nRF52810的蓝牙低功耗性能测评
- 最近小编的朋友需要做一个蓝牙5.0的Mesh网络,针对目前在蓝牙数据传输领域中热门的NORDIC品牌的nRF52系列进行筛选,目前是选择用nRF52810,所以小编跟朋友沟通之后也开始摸索这个蓝牙低功耗芯片nRF52810的性能。nRF52810SoC基于Nordic成熟的nRF52系列架构,是nRF52系列中功耗最低的产品,并且带来2Mbps以上吞吐量、更好的共存性和更大的广播容量,为成本最敏感的大批量应用带来蓝牙5的广播包扩展特性。nRF52810SoC与nRF52系列中的其它SoC一样拥有64MHz、32位ARMCortexM4MCU,维持了部署LE安全连接和2Mbps数据处理的功能。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NORDIC 52810 蓝牙 低功耗 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-20 15:31:00
- NORDICBLE5.0nRF52832Datasheet规格书开发例程开发资料
- 先简要概况下nRF52832-QFAA的性能特点●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●支持并行多协议●单线调试接口(SWD)●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●720nA@3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 低功耗蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 16:05:00
- 一款性价比很高低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB
- 关于采用NORDICNRF51822系列的朋友们,如果考虑到产品上的成本问题,可以考虑nRF51822-QFAB这款比QFAA和CEAA要便宜稍微一点点,QFAB也是是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:128KB,80K蓝牙协议,48K运行应用代码数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗 蓝牙 NRF51822 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-11 11:51:00
- 专用RF的单芯片解决方案
- 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB128KB内存NordicSemiconductornRF51822是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:256kB片上闪存和16kBRAM;数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上+/-250ppm32kHZRC振荡器,在蓝牙低功耗应用,不需外部3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 低功耗 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:39:00
- 低功耗nRF52832或将主导蓝牙市场?
- nRF51822系列的2.4GHzRF收发器设计工作在全球开放的ISM频段:2.4-2.4835GHz无线调制模式、配置包结构使无线收发器,还有其它的2.4GHz协议共同使用。nRF51822的主要特点2.4GHz无线收发器低功耗模式下灵敏度:-93dBm数据传输速率:250kbps,1Mbps,2MbpsTXPower-20to+4dBmin4dBsteps省电模式下发射功率:-30dBm峰值电流,接收时:13mA,发射时(0dBm):10.5mARSSI(分辨率:1dB)#接收信号的强度指示ARM?Cortex?-M032bitprocessor275μA/MHzrunningfromf...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 52832 低功耗 蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-01 14:47:00
返回